结果:找到"低成本86盒方案 智能86盒 串口屏",相关内容1000条
- 建议立创商城和嘉立创一样出个空白盒选项
- 如题,每次打样我都把盒子留下来写字分类装东西用,嘉立创有空白盒的选项,商城能不能出一个?
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 空白盒 发帖人:休眠风铃 发帖时间:2023-04-06 18:19:00
- 2.4寸串口屏应用于电热饭盒的解决方案
- 快节奏的生活与人们逐渐增强的消费水平推动着外卖行业的快速发展,作为对外卖行业做出了不少贡献的上班族来说,以点外卖来解决正餐是他们每天习以为常的事情。但由于近几年健康生活风潮的兴起,人们的健康意识逐渐增强,再加上新闻曝光的外卖卫生问题层出不穷,越来越多的上班族放弃点外卖,选择了自己带饭。然而市场上大部分的饭盒都没有加热功能,对于工作繁忙的员工来说,排队等候公司那数量有限的微波炉设备来加热饭菜,其时间成本是昂贵的,需求推动生产,电热饭盒应运而生。随着行业技术迅速发展,电热饭盒作为小家电市场细分产品之一,备受年轻打工群体的青睐,市场需求持续增长。由于电热饭盒面向的消费群体大部分是年轻的上班族,年轻...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网,嵌入式,串口屏,智能厨电,电热饭盒 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-14 14:17:00
- 启明智显分享|基于ESP32-S3方案的4寸86盒开发板快速开发及烧录
- 你现在所看到的是启明智显基于乐鑫ESP32-S3方案推出的4寸RGB接口的86盒开发板,你可以选择应用IDF或arduino进行开发,也可以选择我们提供的开发工具平台8ms上进行开发。为什么会选择8ms平台呢,因为平台已将LVGL作为可选软件组件集成到了SDK软件包中,可轻松评估并移植到产品设计中。目前基于4寸86盒开发板,我们配套了LVGL8.2版本的开源SDK,里面集各种串口屏驱动及丰富的应用接口封装(如网络,蓝牙,mqtt,UI控件等),快速打通连接和硬件功能。开源地址:sdk-8ms-esp32:8msforesp32-Gitee.com基于SDK开源工具包,你在8ms平台上通过拖拽...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 嵌入式 乐鑫 ESP32-S3 86控制面板 串口屏开发教程 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-16 11:19:00
- 低成本86盒方案:基于ESP32-S3及4寸全面屏,支持WIFI蓝牙,Zigbee串口通信
- 本方案使用启明智显提供的480*480分辨率的4寸全面屏,RGB接口与ESP32-S3主板通讯,可视化界面通过启明智显8ms平台,实现智能家居中控、教室中控控制面板、温控器交互应用等,有效缩减项目开发时间。硬件接口主板特点支持快速原型开发CODEC,双麦克风,音频480*480分辨率RGB屏幕485接口下载接口副板接口主板原理方案竞争力8ms开发平台(免费),简单易上手,大大缩短开发周期屏幕触摸响应迅速,页面切换流畅不卡顿支持OTA远程升级,方便后期升级优化支持硬件选配,可以根据使用需求以达到最高的性价比自带WiFi蓝牙模块,可以扩展手机app和云服务器控制支持在线、离线语音控制可以根据用户...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 低成本86盒方案 智能86盒 串口屏 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-06-02 13:47:00
- 启明智显|3.5寸串口屏在智能集成灶上的应用方案
- 随着智能家居在家庭中的广泛应用,以及小户型住户数量的增多,人们对厨房的要求空间利用、高效烹饪、外观审美等方面也提上了要求。集成灶是油烟机、灶具、消毒柜、烤箱、蒸箱、储藏柜等不同功能产品的一体集成,一个集成灶便可以满足厨房的多种需求,是更多追求高质量家庭以及小户型住户的第一选择。多种功能即意味着多种操作和按键选择,不可避免会操作繁杂难懂,为了避免这些问题,启明智显推出将智能触屏与集成灶结合起来,通过显示+触屏简化程序的选择,使操作更加直观易懂。ZX3D50CE02S是启明智显基于ESP32-S3与国产芯高效开发平台8ms(8ms.xyz)设计开发的一款可快速助力产品完成联网+彩屏升级应用的一款...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 串口屏 智能家居 智能集成灶 3.5寸 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-05-31 16:23:00
- 启明智显|基于LINUX系统的86控制面板方案分享
- 随着家居智能化理念的广泛普及,越来越多智能家居开始代替传统家居参与到人们的生活日常中。为了实现智能家居的一键控制,启明智显根据用户对86盒(智能控制面板)不同性能需求,特基于SigmastarSSD201/SSD202D/SSD212三颗不同性能的MCU与国产芯高效开发平台8ms(8ms.xyz)设计开发多款可快速助力智能控制面板完成联网+彩屏升级+语音交互应用的标准串口屏,对全屋情景实现一键选择。产品规格:MCU:SSD201/SSD202D/SSD212屏幕尺寸:4寸屏幕接口:RGB/MIPI分辨率:480*480/720*720通讯接口:RS232/TTL/WIFI/485交互方式:触...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 串口屏 智能86盒 智能家居 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-05-24 16:57:00
- 4.6寸(960*480)长条屏家电彩屏应用降本好方案
- 在消费升级的大背景下,家电逐渐向智能化、可视化的发展趋势靠近,针对智能家居可视化操作的需求,启明智显推出基于ESP32-S3的低成本4.6寸(960*320)长条串口屏方案,可在通用方案一半左右的成本的基础上实现智能家电的信息展示和人机交互的需求。低成本,高效率4.6寸串口屏是启明智显基于ESP32-S3与国产芯高效开发平台8ms(8ms.xyz)设计开发的一款可快速助力产品完成联网+彩屏升级应用的一款标准串口屏。该方案基于960*320的LCD开发,是针对嵌入式市场推出的一款低成本彩屏显示的方案。它在不增加外部RAM的情况下实现产品的UI显示及电容屏的良好交互效果和语音交互的AI智能体验。...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 串口屏 智能家居 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-05-20 16:55:00
- 启明智显分享|3.5/4.3寸串口屏在智能冰箱上的应用方案
- 冰箱这个家电产品参与进人们的生活已经有了很长一段时间,其功能由早期单一的冷藏功能随着时代需求逐渐演变成多功能智能冰箱。在此期间,随着节能减排、个性化需求、消费升级、技术创新等因素的推动,冰箱市场产品结构升级的趋势更加明显,因此,人们对食品的实时监测和保鲜管理提出了更高的要求。为了实现对食品的可视化监测和管理,将彩屏和多功能冰箱结合起来成为了市场趋势,同时也顺应了当代智能家电的发展潮流。为此,启明智显推出了基于乐鑫ESP32-S3与国产芯高效开发平台8ms的一款3.5寸串口屏智能冰箱方案。l人体感应自动亮起,无需手动唤醒l通过显示屏精确调节温度,变频精确到0.1℃,不同食材可通过触摸屏幕选择专...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 智能家居 智能冰箱 串口屏 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-05-10 15:55:00
- 启明智显分享|4.3寸串口屏在户外便携式电源智能化应用方案
- 方案背景:在当今的社会发展中,人们户外移动终端电子产品已经不仅仅局限于一部手机,而是涵盖了功耗较大的笔记本、平板等等,甚至包括了人们的代步产品,如电动滑板车、可折叠电动车、智能平衡车等等,所以人们对电耗产品的户外续航能力提出了更高的要求。大容量户外电源的出现在很大程度上解决了电耗产品的续航需求。大容量户外电源内置锂离子电池和自身的储能装置,容量大且方便携带,自带多种充电接口,能满足多种电耗产品的续航需求,因此还被广泛应用于家庭应急供电、应急救援、户外休闲、移动办公、露营、钓鱼等场景。移动电源的电源信息需要通过一定的方式显示给使用者,才能让使用者第一时间内直观地了解到设备的电源信息,以及是否短...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 储能 串口屏 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-04-27 10:02:00
- 13.56MHz高频读写卡芯片方案,最新小封装QFN16应用,性价比高实在太好用了吧!
- 大家都清楚13.56M高频读卡领域,RC522、FM17522、NZ3801、CV520等在国内的应用非常广泛,其实都是沿用了RC522的QFN32的封装。QFN的封装稳定性是要高很多,但其实高频读卡的芯片,其PIN脚其实不需要那么多,目前有一款QFN16的小封装读卡芯片,把前面的老前辈都超越了。CI522/CI523是一款QFN16的低成本、体积小的非接触式读写卡芯片。好处是沿用了QFN的稳定封装,减少了16个PIN脚的加工成本,同时芯片价格也仅为原有QFN32读卡芯片的一半!据了解目前单价已经能做到一元人民币!下面给大归纳下CI522的特性:◆高集成度的调制解调电路;◆采用少量外部器件,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: RC522低成本 13.56M低成本方案 FM17522替换 发帖人:dnsj052 发帖时间:2020-03-20 11:46:00
返回